最近我所在单位有意购买UR5e的设备,但是看技术文档我有些困惑
- UR5e的力感应装置只在法兰盘上吗?
- 由于之前我司已经购买了UR5,在示教器的安全模式中有力设置,这个力设置是针对于法兰盘还是每个关节的力设置?
- UR5e的力感应的准确(3.5N)和精度(4.0N)如何理解?
- 力感应可以接受以法兰盘坐标系为标准,显示其x-y-z各个方向的力还是最终只显示z方向的力?
- UR5e不仅显示力还可以显示力矩?
最近我所在单位有意购买UR5e的设备,但是看技术文档我有些困惑
e-series每个手臂只包含一个force/torque sensor, 并装于末端tool flange里
力量设定无论是对CB3或者e-series都是针对工具TCP所定义, 有force/torque sensor的e-series对于力控的精准度会高于CB3
准确度(英语:accuracy):在一定测量条件下,对某一次的多次测量中,测量值的估值与其真值的偏离程度
精密度(英语:precision):在一定测量条件下,对某一次的多次测量中,各测量值间的离散程度
请参阅script手册, get_tcp_force()读取到的p[Fx(N), Fy(N), Fz(N), TRx(Nm), TRy(Nm), TRz(Nm)]数值是base坐标系下包含6个方向的force与torque, 若要转换为tool坐标戏请参阅下方连结
建议联络当地经销商询问相关问题会更加便利与快速
Thanks