Product change notification: Change to M8 female connector on the E-series

Date: To be implemented in production at the 1st of September
Product(s) Affected: All e-Series

Overview
We have improved the M8 connector at the flange to move towards a more robust connector solution.

When: The first Cobot with M8 female will not ship before September. Detailed information about the implantation date will be announced during Q3 2024.

Detailed info: The current M8 connector will be changed from a male version to a female version. The connector will be inside the tool cap as illustrated in the pictures below.
We will provide an adaptor (15 cm adaptor cable, Male – Male M8) to soften the transition and enable tools with the current connector type.

More information: Product Change Notification: Change to M8 female connector on the e-Series

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Nachricht.

Urlaubsbedingt bin ich bis einschließlich 02.01.2024 nicht zu erreichen.

Ab Mittwoch dem 03.01.2024 bin ich gerne wieder für Sie erreichbar.

Meine E-Mails werden nicht weitergeleitet.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein guten Rutsch ins neue Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Vogel

Mit freundlichen Grüßen,

M. Eng. Christian Vogel
Forschungsmitarbeiter

Hochschule Zittau/Görlitz
Institut für Prozesstechnik, Prozessautomatisierung und Messtechnik (IPM)

Fachgebiet Messtechnik/Prozessautomatisierung“
Theodor-Körner-Allee 16
02763 Zittau

Tel.: +49 3583 612 4984

Mail: c.vogel@hszg.de
Web: http://ipm.hszg.de

Haftungsausschluss:
Der Inhalt dieser E-Mail sowie etwaige Anlagen sind vertraulich und ausschließlich für den Gebrauch durch die Person oder die Firma/Organisation bestimmt, die in der Empfängeradresse benannt ist, und unterliegt u. U. dem Betriebsgeheimnis, dem Schutz von Arbeitsergebnissen oder anderweitigem rechtlichen Schutz. Wenn Sie nicht der angegebene Empfänger sind, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Weitergabe, Kopieren, Verteilung oder Nutzung des Inhalts dieser E-Mail-Übertragung unzulässig ist. Falls Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie den Absender bitte unverzüglich telefonisch oder durch eine E-Mail und löschen Sie diese Information aus Ihrem EDV-System.

Disclaimer:
The content of this e-mail and any attached files are intended only for the use of the named recipient(s) and contains information which may be confidential or privileged. If you are not the intended recipient, be aware that any distribution or use of the contents of this information is prohibited. If you have received this electronic transmission in error, please notify the sender immediately and delete the material from your computer system.

FYI.

Javier Zamora

Dpto. I+D+i | R&D&i Dept.

nutai.com

jzamora@nutai.com

+34 961 767 085

+34 629 755 748

P.I. L´Alteró - Av. del Palmar, 9
46460 Silla (Valencia), Spain

:recycle: Por favor, antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Ayudemos a cuidar el medio ambiente :recycle: Please, consider your environmental responsibility before printing this e-mail. :recycle:

This is a transmission from Nuevas Técnicas de Automatización Industrial S.L. and is solely for the use of the intended addressee. It may contain information which is confidential and proprietary. If you are not the intended recipient please e-mail the sender and destroy all copies of this message and any attachment. Any unauthorized use of the contents of the message or attachments is strictly prohibited. PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable: Nuevas Técnicas de Automatización Industrial, S.L. Finalidades: Gestionar las comunicaciones realizadas a través del correo electrónico de los servicios prestados, información comercial o de las actividades realizadas por el Responsable. Legitimación: Consentimiento del interesado. Ejecución o desarrollo de un contrato. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Acceso, rectificación, supresión, oposición, así como otros derechos desarrollados en información ampliada en: www.nutai.com LSSI: Podemos incluir publicidad, si no deseas recibir más correos, contesta con el asunto “baja”

Will the UR20 keep the old connector design? Since it doesn’t classify as an e-series robot. :slight_smile:

EDIT: That’s my bad. The UR20s we have here do have the new connector!

Happy new year.

Thank you for the email about the improvement to the m8 connection, please contact me when this will be in quarter 1 as soon as possible so we can arrange a date and slot it into our production plan. Is this a free updated connection?

Kind regards

Mark.

Please note that the pin number is following the standard
image

And that the pin function is kept at the same physical location. So the female connector will look like this:
image

So please consider that if you are designing a new cable.

It is now in production
Starting from mid-September, the e-series have now transitioned to using the M8 female connector at the tool flange. This change aims to reduce the risk of collision damage at the flange and streamline our product offering by incorporating the already implemented female connector from UR20/UR30. Our repair and maintenance strategy will continue to support repairs for male connectors upon customer request. By including an adapter cable, we will ensure backward compatibility and facilitate a smooth transition for our partner ecosystem. A more detailed Partner communication will follow in the next newsletter.

Robot Serial no. – first robot produced
UR3e 20245300905
UR5e 20245501103
UR10e 20245202450
UR16e 20245600129

Just want to be sure, is the male to female adapter cable included with all new UR robots (3e, 5e, 10e, 16e, 20, 30)? How long is UR planning on shipping robots with this adapter cable for?

Hi @bedwards,

The adapter is a male to male and it is delivered with all robots that are shipped with a female tool connector. There is currently no timeline for removing the adapter.
As soon as a date is set, we will share it with all of you.

Helo,
What is the direction of the key on the new female M8 connector?
Uffe

On picture the male connector

Hello, how can I buy the male-male tool cable adapter for a UR10e robot that already has the female tool plug?

It’s in our spare part catalog and price lists:

image

See also: Universal Robots - Universal Robots Spare Part Catalog

It can be bought through the distributor where you also buy your robots.

M