UR10怎么设置安全原点呢?当手臂在安全原点的时候,给外部底盘可以移动的信号。只有E系列才有安全原点的设置,通过在程序里面用线程也无法输出一个安全原点。(程序思路为在线程里面用get actually tcp pose()把这个赋值给一个变量,然后分别监控各个值,x,y,z,rx,ry,rz都在一定范围内,就输出一个安全原点的信号,但是运行测试,一直无法成功。)请教各位大佬,有什么办法解决,客户那边不监控位姿,只想我们输出一个安全原点的信号。
你好, 可以用线程输出到数字输出的吧?有没有尝试
已经OK了,可以正常输出,我犯了一个错误,在程序前进行循环移动,他在循环前的移动线程都不能正常输出,只能在程序中循环移动才能正常输出。